This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104 调试

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607042/mspm0c1104-mspm0c1104-debug

器件型号: MSPM0C1104

尊敬的团队:

客户目前正在使用 SWDIO 来重复使用 GPIO 输入功能。 程序烧录后、就无法再次调试或烧录。 如何解决这一问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    如果 SWDIO 引脚在应用程序代码中重新用途、您可以发出恢复出厂设置命令、以便能够对器件重新编程。

    MSPM0 MCU 开发指南中的第 7.1 节 概述了如何将器件恢复出厂设置。 我建议使用“Factory Reset Manual(恢复出厂设置手动)“选项。

    如果应用将 SWDIO 引脚设置为在运行时具有 GPIO 功能、则无法进行调试。

    此致、

    Owen