This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SYSPLL_ERR_01:SYSPLLEN 位转换以及待机恢复之后的权变措施注意事项

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606870/mspm0g3507-syspll_err_01-syspllen-bit-transition-and-workaround-considerations-following-standby-recovery

器件型号: MSPM0G3507

大家好!

进入待机模式并返回睡眠或运行模式后、是否需要应用  SYSPLL_ERR_01  WA?
我相信当 SYSPLLEN 位从 1 转换为 0 时、便会发生此勘误表。
进入待机模式时、SYSPLL 的电源被移除、因此我假设 SYSPLLEN 位也从 1 转换为 0。
 
此致、
ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是的、每次从待机模式唤醒时、都需要为 SYSPLL_ERR_01 添加权变措施。