This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何使用 XDS110 调试多核演示

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606868/am2634-how-to-debug-multi-core-demo-using-xds110

器件型号: AM2634
Thread 中讨论的其他器件: AM2632

我已成功通过 luanchpad 调试 ipc_notify_echo_am263x-lp_system_freertos_nortos 演示。 image.png

但是、当我使用自己的电路板和 XDS110 来调试此演示时、会出现错误。 您可以看到下图。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在电路板上确认器件型号?

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 GEL 输出

    Cortex_R5_0:*** OnTargetConnect() 已启动***

    Cortex_R5_0:AM263x 初始化脚本已启动。
    请稍候...


    Cortex_R5_0:AM263x_CPU Cryst_Clock_Loss_Status () 已启动
    Cortex_R5_0:存在晶体时钟
    Cortex_R5_0:AM263x_SOP_Mode () 已启动
    Cortex_R5_0:SOP 模式= 0x0000000B
    Cortex_R5_0:
    DEV 引导模式
    Cortex_R5_0:AM263x_CPU Read_Device_Type () 已启动
    Cortex_R5_0:EFuse 器件类型值= 0x000000AA
    Cortex_R5_0:AM263x_Check_SUPPORTED_MODE () 已启动
    Cortex_R5_0:
    MODE = 1
    Cortex_R5_0:MSS_CTRL 控制寄存器已解锁
    Cortex_R5_0:MSS_TOP_RCM 控制寄存器未锁定
    Cortex_R5_0:MSS_RCM 控制寄存器未锁定
    Cortex_R5_0:MSS_IOMUX 控制寄存器未锁定
    Cortex_R5_0:TOP_CTRL 控制寄存器未锁定
    Cortex_R5_0:

    *** R5FSS0 双核复位***
    Cortex_R5_0:

    *** R5FSS1 双核复位***
    Cortex_R5_0:R5F ROM Eclipse
    Cortex_R5_0:R5FSS0_0 已发布
    Cortex_R5_0:R5FSS0_1 已发布
    Cortex_R5_0:R5FSS1_0 已发布
    Cortex_R5_0:R5FSS1_1 已发布
    Cortex_R5_0:

    发布所有 R5F 内核以进行程序加载
    Cortex_R5_0:L2 存储器初始化完成
    Cortex_R5_0:邮箱存储器初始化完成
    Cortex_R5_0:*********** R5FSS0/1 双核模式已配置*********
    Cortex_R5_0:内核 PLL 配置完成
    Cortex_R5_0:每个 PLL 配置完成
    Cortex_R5_0:SYS_CLK DIVY2
    Cortex_R5_0:选择 DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 作为 R5FSS 和 SYS CLK 的 CLK 源
    Cortex_R5_0:
    CLK 编程为 R5F=CLK 400MHz 且 SYS_CLK=CLK 200MHz
    Cortex_R5_0:

    ***启用外设时钟***
    Cortex_R5_0:启用 RTI[0:3]时钟
    Cortex_R5_0:启用 RTI_WDT[0:3]时钟
    Cortex_R5_0:启用 UART[0:5]/LIN[0:5]时钟
    Cortex_R5_0:启用 QSPI 时钟
    Cortex_R5_0:启用 I2C 时钟
    Cortex_R5_0:启用跟踪时钟
    Cortex_R5_0:启用 MCAN[0:3]时钟
    Cortex_R5_0:启用 GPMC 时钟
    Cortex_R5_0:启用 ELM 时钟
    Cortex_R5_0:启用 MMCSD 时钟
    Cortex_R5_0:启用 MCSPI[0:4]时钟
    Cortex_R5_0:启用 CONTROLSS 时钟
    Cortex_R5_0:启用 CPTS 时钟
    Cortex_R5_0:启用 RGMI[5、50,250]时钟
    Cortex_R5_0:启用 XTAL_TEMPSENSE_32K 时钟
    Cortex_R5_0:启用 XTAL_MMC_32K 时钟
    Cortex_R5_0:

    ***所有 IP 时钟均已启用***

    Cortex_R5_0:已通过 GEL 发出 CPU 复位(软复位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号 是电路板上的 AM2632。 这是否意味着我们只能使用两个磁芯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     电路板上的器件型号为 AM2632。 这是否意味着我们只能使用两个内核?

    是的、正确。 在这种情况下、您可以使用 R50-0 和 R51-0。 R50-1 和 R51-1 将不可用。

    此致、

    Sahana