This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243 与 AM261 上的安全措施比较

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606491/am2434-comparison-safety-measures-on-am243-and-am261

器件型号: AM2434

尊敬的专家:

AM243 通过了硬件级 SIL2 认证、而 Am261 达到 SIL3。

考虑到本文档: AM26x 和 Am24x 器件似乎非常相似。

但是、有一个主要区别:AM243x 上没有锁步、但因此 Am243x 具有多个 R5F 内核、可用于创建第二个通道和 FFI 岛。  

这些部件之间是否存在解释不同认证的差异?  

Regarsds、
 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是打算在此 E2E 中附上任何文档吗? 如果是、则看起来连接正确。

    您是否在尝试了解使用 AM243x 是否可以实现 SIL3?  

    此致、

    Nihar Potturu