This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:客户询问是否可以将 DDR4 用于 TI AM62 MPU、谢谢。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606745/am62l-the-customer-is-asking-whether-ddr4-can-be-used-for-the-ti-am62-mpu-thanks

器件型号: AM62L

尊敬的 TI 团队:

客户询问是否可以将 DDR4 用于 TI AM62 MPU、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如产品数据表中所述、AM62x 和 AM62L 都支持 DDR4 以及 LPDDR4。

    此致、

    Nihar Potturu