This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:3107

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606623/mspm0g3107-3107

器件型号: MSPM0G3107

以前、您的演示板 msp0g3507 上的调试成功了。 现在、我们已经切换到我们自己的电路板 msp0g3107、代码中的版本宏定义也已更新为__MSPM0G3107__。 这些引脚也发生了变化。
我使用逻辑分析仪捕获 UART 波形、但根本没有波形。 我还应该注意什么? 我还没有修改之前的演示。
mmexport1768407984181.jpg
请您看一下。 我已使用 CCS 配置了 UART 引脚、但 UART 侧仍然没有波形。

 

mmexport1768408020321.jpg
他如何为此生成十六进制文件?

 

mmexport1768408055723.jpg
在 msp0G3507 演示中、PA12 和 PA13 可以正常工作、但当它们替换为 PA26 和 PA27 时、它们无法正常工作。 您能看一下并提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    PA0 和 PA1 是 5V 容限开漏引脚。 由于将这些引脚用于 UART、因此必须在这些引脚上连接一个上拉电阻器才能驱动它们。

    此致、

    Owen