This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:系统配置设置

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606680/mspm0c1104-system-configuration-setup

器件型号: MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

尝试使用采用 8 引脚 SOT 封装的 MSPM0C1104 来提供一些 PWM 生成的时钟...

对此有一些疑问:

  1. 您是否要 在 Zero Code Studio 中实现功能齐全的 SYSCTL? 可以在 ZCS 工程中配置 HFCLK 和 CLK_OUT 引脚、但不配置内部时钟树、则无法在此类模式下使用这些引脚...
  2. 我搬到了 CCS (Win11)、能够在默认复位引脚上配置 HFCLK 引脚。 它是有效的、并且输出信号的抖动明显降低、我也在使用外部 24MHz 振荡器。 我的问题是、如果上电时默认复位引脚上有 24MHz 时钟、MCU 是否会正常启动? 一般来说、如何使用所有 6 个可唤醒引脚并具有 ICP 功能?
  3. 我无法从 CCS 刷写 MCU。 我必须使用 UniFlash 打开 out 文件。 我有一个有效的 ccxml 文件、可以测试软件狗和 MCU 连接。 如何从 CCS 启用刷写?


此致、

Konstantin