This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何从 MSPM0_BSL_GUI 中发送 GetDeviceInfo 等命令

Guru**** 2931820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599738/mspm0g3507-how-to-sena-command-such-as-getdeviceinfo-from-mspm0_bsl_gui

器件型号: MSPM0G3507

您好!

我目前正在测试 MSPM0G3507 SDK 中提供的 BSL 演示。
PC 用作 BSL 主机 (BSL_GUI)、MSPM0G3507 LaunchPad 用作 BSL 目标。

在此阶段、我只想执行基本测试:发送命令、如 GetDeviceInfo 编译库文件。

您能否告知如何使用 BSL_GUI 发送此命令?

谢谢。
此致、
zq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZQ:
    您可以在 MSPM0 引导加载程序实现 (修订版 D)部分的 4.2.2 使用 GUI 的步骤中找到更多信息。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    我对有点困惑 应用固件文件

    应用固件文件是 BSL 目标的应用程序代码(即将刷写到目标中的新固件)、还是用于 BSL 主机?

    例如、如果我要从 BSL_GUI 发送 GetDeviceInfo、是否需要修改 SDK 演示代码、网址为:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_08_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl\bsl_host_mcu_to_mspm0g1x0x_g3x0x_target_uart

    然后按照第 4.2.2 节将其转换为 TI-TXT 格式?

    谢谢你
    此致
    zq


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TT 是否有任何更新?

    提前感谢你 Slight smile

    此致
    zq