This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:密码身份验证脚本无法正常工作

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605893/mspm0g1506-password-authentication-scripts-not-working

器件型号: MSPM0G1506
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110、 TMDSEMU110-U、 UNIFLASH

您好、

我在保护微控制器后使用密码身份验证脚本(既用于调试访问,也用于恢复出厂设置)时遇到问题。

请参阅 NVM 配置和目标配置:

问题在于、当我发送 MSPM0_Password0、Authentication_Auto 或 Mailbox_Debug Mailbox_Factory Authentication_Auto 时、编程器在发送 passoword0 时会被打乱(请参阅下图)。  

我使用的是 XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U)。 我还尝试了 LP-XDS110 编程器:这是第一次工作、但之后它开始像 TMDSEMU110-U 一样运行。

我尝试了 CCS(版本 20.4.0) 和 UniFlash(版本 9.4.0.5538):结果是相同的。  

您是否有解决该问题的解决方案? 非常感谢。

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    处理器期间、MCU 是否已断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    您是指保护 MCU 之后? 是的、在尝试发送密码身份验证脚本之前、我已将 MCU 断电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我没有看到其他客户遇到过这个问题。  我不确定这是由于操作不正确还是硬件问题造成的。 您能否检查您的操作是否与本指南中的说明相符?

    MSPM0 MCU 开发指南(修订版 G) 7.5章 节

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、操作与说明相符。

    我在上面的描述是错的。 使用  LP-XDS110 编程器始终成功完成操作。 我始终能够保护 MCU、 取消对其的保护以进行调试访问和密码保护出厂重置。

    仅使用 TMDSEMU110-U 编程器才会出现该问题。 我可以保护 MCU、但随后这两个脚本会被打乱、如上图中所示。

    我使用 TMDSEMU110-U 编程器尝试了以下操作:我创建了一个不同的工程、在这个工程中、我仅为调试访问设置密码保护、而将恢复出厂设置始终启用、因此不受密码保护。  

    我刷写了 Mailbox_Debug、对其进行了下电上电、然后尝试执行 Authentication_Auto  脚本。 它总是被打碎。 然后、我尝试通过执行 MSPM0_MCU Reset_Auto 来执行恢复出厂设置、因为恢复出厂设置不受密码保护、并成功完成、擦除 Mailbox_Factory。 这意味着某些脚本可以执行、因此它不应该是与硬件相关的问题、对吧?

     TMDSEMU110-U 固件已由 CCS 自动更新。  

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我再次进行了对比、我成功通过  TMDSEMU110-U 编程器解锁 MCU。 您能否请检查侧面的硬件连接、但确保还连接了 NRST 引脚。