This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:需要阐明如何使用内部 OPA

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605175/mspm0l1305-need-clarification-on-using-internal-opa

部件号: MSPM0L1305

您好、  

我们在设计中使用 MSPM0L1305SRTRR、估计年产量约为 100K 台。

我计划在缓冲模式下使用内部 OPA、其输出路由到 ADC。 我的理解是、将输入信号连接到 PA18/A7(引脚 14)并将此引脚配置为同相输入应该足以满足硬件要求。 其余功能(例如将 OPA 输出连接到其反相输入并将 OPA 输出路由到 ADC)可以通过选择适当的多路复用器设置在内部处理。 这是正确的吗? 在外部仅一个引脚就足够了吗?

此外、我还使用 PA0 和 PA1 通过 I²C Ω 进行引导加载。 引导加载后、这些引脚是否可以重复用作支持快速模式增强版 (FM+) 的正常 μ I²C 接口?

请确认我的理解是否正确、或者是否有任何其他考虑因素。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我计划在缓冲模式下使用内部 OPA、其输出路由到 ADC。 我的理解是、将输入信号连接到 PA18/A7(引脚 14)并将此引脚配置为同相输入应该足以满足硬件要求。 其余功能(例如将 OPA 输出连接到其反相输入并将 OPA 输出路由到 ADC)可以通过选择适当的多路复用器设置在内部处理。 这是正确的吗? 外部只有一个引脚就足够了?

    是的、您的理解是正确的。

    此外、我正在使用 PA0 和 PA1 通过 I²C 进行引导加载。 引导加载后、这些引脚是否可以重复用作支持快速模式增强版 (FM+) 的正常 I²C 接口?

    是的、可以。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的答复。

    我们选择了 MSPM0L1305SRTRR 封装、它具有 16 个引脚。 NRST 引脚多路复用多种功能、包括 BSL_I2C_SCL。 在我们的设计中、我们需要将此引脚用作 BSL_I2C_SCL、因此计划使用 1kΩ 上拉电阻器来实现 I²C Ω 合规性。 I²C TI 建议为 47kΩ 上拉、但使用 1kΩ 上拉电阻不应引起任何问题、因为它仍可确保该引脚保持高电平至 VDD、以便器件正确启动并满足 μ s 时序要求。 我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对。