This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】适用于 MSPM0 器件的 printf 演示

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606366/faq-printf-demo-for-mspm0-device

Thread 中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

printf_to_uart_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.zip 

默认 UART 引脚为 PA10 和 PA11、基于 LP-MSPM0G3507 默认值。

在测试之前、请查看相应的 Launchpad 用户指南原理图。 这可能需要修改跳线。

默认波特率为 115200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此演示有任何疑问、请使用此页面的链接提交另一个 E2E。