This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:规格确认

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606796/am620-q1-specification-confirmation

器件型号: AM620-Q1

您好的团队、

我想确认 AM620-Q1 是否具有用于视觉处理的 GPU、以及它是否可以支持双显示输出。

这适用于电子后视镜应用、客户正在尝试找到一个具有 AI 处理和 2 个 DPI 的芯片、可实现高于全高清分辨率的 2 个显示。 DPI 旁边的另一个接口也可以接受。

我在 TI.com 上看了 AM620-Q1、似乎有 GPU、但在查看数据表后、对于 am620-Q1、它没有编写 GPU。 请帮我确认一下。

它还可以支持双显示吗?

image.png

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    我已将您的问题分配给相关专家。 如果您在明天的 EOD 之前没有收到响应、请随时 ping 此主题。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:  

    谢谢你。

    我还没有收到任何答复。

    请您跟进一下吗?  

    此致、

    Kenley