This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:PA24 — 不允许注入电流

Guru**** 2987140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607502/mspm0c1104-pa24---no-injection-current-allowed

器件型号: MSPM0C1104

您好、  

我的客户计划使用 PA24 (GPIO)、但他们查询了 PA24 上不允许注入电流的注释。  

我们能否澄清一下这在设计方面意味着什么?

#1: PA24 和其他 GPIO 引脚之间的确切区别是什么?

问题 2:如果客户意外注入电流、预期行为是什么? 器件是停止运行还是损坏? 基本客户希望访问最坏的情况。

#3:什么可能会触发错误? 是高电压还是大电流?

#4 :单独使用 ESD 二极管是否足以保护引脚?

#5 :使用 ESD 二极管加 BAT54SW 是否足够?

image.png

image.png

image.png

谢谢、

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    1. PA24 与其他 GPIO 引脚之间的确切区别是什么?

    PA24 与其他 GPIO 引脚的区别在于它有一个用于测试的内部连接。

    • 如果客户意外注入电流、预期行为是什么? 器件是停止运行还是损坏? 基本客户希望访问最坏情况。

    在 PA24 上注入电流可导致许多不同的结果。  如果反复违反、这可能会导致不可预测的逻辑状态、降低性能、增加功耗、永久损坏输入保护二极管、复位器件、甚至最终导致器件故障。

    • 什么因素可能会触发该错误? 是高电压还是高电流?

    输入电压超过 VDD + 0.3 可能会导致注入电流。 任何违反这些规格的行为都将导致注入电流。 GPIO 引脚可以承受高达+/GPIO 的电流、- 2mA 除外。

    • 是否仅使用 ESD 二极管就足以保护引脚?

    否、这可能没有帮助、因为已经有内部 ESD 二极管。 VDD + 0.3 规格确保施加的电压不会导致 ESD 二极管 导通。 任何超过 VDD + 0.3V 的电压都将对内部保护二极管进行正向偏置、并导致注入电流流入器件。

    • 使用 ESD 二极管和 BAT54SW 是否足够?

    这可能是有效的。 另一个可能的保护措施是齐纳二极管。 这里重要的是、您要防止任何注入电流流入器件而不违反输入电压规格。

    此致、

    Owen