This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何快速将一个工程拆分为两个在两个内核上运行的工程。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607931/am2632-how-to-divide-one-project-into-two-projects-running-at-two-cores-quickly

器件型号: AM2632

现在我们有一个 DMD 工程。 我们需要在 AM2632 的两个内核上运行它。

我们想知道如何将我们的工程快速分为两个以两个内核运行的工程?

或者如何将我们的工程添加到多核演示工程中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao Wei:

    请查看此链接并按照上述步骤操作: 多核项目

    如果您还有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、

    Sahana