This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:使用 SYSCONFIG 和 DRIVERLIB 的 CCS 设置

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607320/lp-mspm0g3519-ccs-setup-with-sysconfig-and-driverlib

器件型号: LP-MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用 LP-MSPM0G3519 电路板、并安装了必要的工具链。

现在、为了亲自动手操作控制器、我尝试使用 SW2 和 LED2 、安装在 LP-MSPM0G3519 上。

创建新工程时使用该函数 其中概述了 SysConfig 和 DriverLib 、我没有获得所需 DriverLib 函数的链接、即使我已在 SysConfig 中包含 DriverLib。

请参阅下图。

image.png

如何清除此问题。

此致、

SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我将 PB3 SW2 配置为带上拉电阻器的输入。

    当我在 while (1) 内轮询引脚时、即使我按下了按钮 (S2)、引脚值也始终为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhan:

    您已经下载了我们的 SDK。 之后、您可以直接从 SDK 导入工程。

    为了回答您的问题、您已将 PB27 配置为输出 IO、而不是输入 IO。 并清除 GPIO。 在这种情况下、GPIO 始终为低电平。

    或者您需要准备好 PB3、而不是 PB27

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    是的。 我下载了 SDK。  

    我能够在我的工程中看到 driverlib、但在 main.c 中没有获得 driverlib 的链接。 【注意:项目编译过程中未出现错误消息】。

    此致、

    SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhan:

    很抱歉我没收到通知。 所有 driverlib 都包含在 “ti_msp_dl_config.h"中“中