This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:是否需要精度为 0.1%的 ROSC 100kohm?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607278/mspm0g3507-q1-is-rosc-100kohm-with-0-1-accuracy-required

器件型号: MSPM0G3507-Q1

您好团队:

根据 MSPM0 数据表、 建议将 ROSC 100k Ω(0.1%) 用于 SYSOSC FCL 功能。  

客户正在以 19200bps 的目标精度使用 LIN±和 SPI 通信。

在这种情况下、是否必须使用 FCL 功能并添加外部 100k  (0.1%)?

还是可以 改用 100k (1%)?

感谢您的支持!

此致、  

罗宾·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    使用 1%时的精度比内部 ROSC 差、并且将超过 1.5%。

    在 genenic 方法中、SYSOSC 精度=基本精度+ FCL ROSC 精度*标度。

    您可以参阅下面的 TRM 来计算特定 ROSC 的 SYSOSC 精度:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的回答!

    此致、

    Robin