This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:使用外部基准的 ADC BUFCONFIG 配置寄存器

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607810/mspm0g3519-mspm0g3519-bufconfig-config-register-for-adc-using-external-reference

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

目前、我正在研究工程中涉及外部电压基准的 ADC 主题。 我有一个问题是我使用 3.6V 作为 ADC 的外部电压基准、我选择外部基准作为配置、ADC 10 位分辨率=>我知道 ADC 会随着 Vref = 3.6V 而变化、对吧? (3.6V 相当于 1023)。 CTL0 中 BUFCONFIG 的配置是否会影响该值? 因为我看到只有 2 个选项 1.4V 和 2.5V。 我不知道这会如何影响结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doan:

    ADC 10 位分辨率=>我知道 ADC 将随 Vref = 3.6V 进行缩放、对吧? (3.6V 相当于 1023)。

    是的。

    [引述 userid=“680822" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607810/mspm0g3519-mspm0g3519-bufconfig-config-register-for-adc-using-external-reference ](3.6V 等效于 1023)。 CTL0 中 BUFCONFIG 的配置是否会影响该值? 因为我看到只有 2 个选项 1.4V 和 2.5V。 [/报价]

    内部 VREF 使用 1.4V 和 2.5V 选项。 如果用户选择外部 VREF、则禁用内部 VREF。

    同时、 您的 VDD 电压电平是多少?  如果您设置 VDD VREF=3.3V 和 VREF=3.6V、我认为这不安全、因为这是绝对最大值额定值。 如果您的 VDD 也是 3.6V、那么没关系。

    B.R.

    Sal