This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:文件's 上次修改时间未更新。

Guru**** 2927030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603170/am2431-the-file-s-last-modification-time-is-not-updated

器件型号: AM2431

我目前正在使用 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_03_00_18(目前可能无法升级到新版本)。
在使用 FreeRTOS+FAT 时、我注意到编辑文件内容后、文件的最后修改时间没有更新。
我已设置 ffconfigTIME_SUPPORT 为 1。  
我想确认、如果需要更新修改时间、还需要哪些其他设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    指定的专家已离职。 请期待收到延迟的回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想确认是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    FreeRTOS+FAT 中不支持时间戳功能。 如果您要启用时间戳功能、则启用 ffconfigTIME_support 配置可能不够、因为 FREERTOS+H 需要 为时间戳功能实现 FreeRTOS_TIME 等某些功能。

    我们的 FreeRTOS+FAT 端口中没有实现这些函数、因此不支持时间戳功能。