This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:外设使能电源后的延迟周期

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608298/mspm0g3519-mspm0g3519-delay-cycle-after-enable-power-of-peripherals

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 专家:

从 SDK 示例中、我注意到延迟周期通常在启用外设后立即插入。


image.png

在配置外设寄存器之前、此延迟实际上是强制性的吗?
在我们的系统架构中、每个外设都有自己的模块负责初始化。 如果我们在每个模块中引入延迟、总初始化时间将显著增加。

如果延迟不是正确操作所严格要求的、我们更希望将其消除。

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hoc、

    我认为您可以消除每个模块的延迟。

    每个模块没有特定的延迟。 同时请注意模拟外设和 CAN 外设、这可能需要一些延迟才能稳定地进行初始化。

    B.R.

    Sal