This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:无法通过 SYSCFG 配置 UART 以实现 1Mbps

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608121/am263p4-q1-cannot-configure-uart-for-1mbps-via-syscfg

器件型号: AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2632-Q1

我正在使用连接到 79731 的 AM263P4-Q1 处理 BMS 项目。  我强烈建议使用 UART2 以 SYSCFG 的 1Mbps 进行通信。  SYSCFG 确实允许我给出这个速度。  以 920Kbps 的速率位居榜首。  SYSCFG 似乎无法更改 UART 的时钟源和 Clokc 频率。

我是另一个使用 AM2632-Q1 的设计。  用于该器件的 SYSCFG 允许选择时钟源和时钟频率。  我能够正确地设置速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYSCFG 确实允许我给出这样的速度。

    您的意思是“做了 不会 允许“?

    SYSCFG 似乎无法更改 UART 的时钟源和 Clokc 频率。

    这意味着没有下拉框? 也许屏幕截图会有所帮助。

    供参考。 我使用的是完全相同的器件、可以将 UART2 配置为 5Mbps、因此原则上应该可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法附加图片。  Clock Source 和 Clock Freq 显示为灰色。  没有下拉选择的选项。  这是 SYSCFG 的版本 1.26。  我正在使用 Linux 版本的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    在最新的 syscfg 中、我们集成了时钟树工具、因此现在需要通过时钟树部分配置外设的时钟配置。 我附加了时钟树窗口的屏幕截图。

    在右上角、可以在默认的 syscfg-GUI 窗口和时钟树窗口之间切换。 请切换到时钟树窗口、并根据需要配置时钟。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaunak,

    感谢您解决了我的问题。  我不知道新的时钟树特性。