This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:有关闪存保留规格。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607893/am263p4-q1-regarding-flash-retention-specifications

器件型号: AM263P4-Q1

您好、专家团队。

我正在查看 AM263P4-Q1 的数据表。 它指出内置闪存 ROM 是 IS25LX064。  

1) 指定的温度是结温吗?

2) 如果 1 号是“是“、您能否提供有关 105°C 和 125°C 等温度下的程序周期和使用寿命的信息?  

image.png

3) 与独立 IS25LX064 相比,为什么闪存保留性能会下降?  

image.png

 

最好的管理

Yu Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yu Sato、

    感谢您对 AM263P4-Q1 及其内置 IS25LX064 闪存的查询。

    1) 可以、数据表中的温度规格是指结温。

    2) 对于您关于 105°C 和 125°C 的特定请求以及与独立 IS25LX064 相比的保留性能下降:

    我需要与 ISSI 团队确认确切的编程/擦除周期规格和数据保留期、特别是在 105°C 和 125°C 结温下。 我会在提供这些信息后立即跟进。

    此致、
    Mayank Shadwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yu Sato、

    感谢您的耐心。 我收到了关于您在高温下对 IS25LX064 闪存规格的询问的确认。

    我想澄清的是、IS25LX064 ISSI 闪存数据表中提到的数据保留规范(20 年和 100K 周期)不是在最坏情况温度 (125°C) 下指定的。 与独立闪存相比、SIP 实现不会出现性能下降。

    关于您在 105°C 和 125°C 上的数据保留的具体问题、我现在可以提供更详细的信息。 这些温度下的数据保留策略在很大程度上取决于编程/擦除 (P/E) 周期的数量:

    1.对于 P/E 周期≤10:
    -在 105°C :数据保留约 30 年
    -在 125°C :数据保留约 8 年

    2.对于 P/E 周期≤10,000:
    -在 105°C :数据保留约 7 年
    -在 125°C :数据保留约 1 年

    3.对于 P/E 周期≤100,000:
    -在 105°C :数据保留约 1 年
    -在 125°C :数据保存约 2 个月

    这些信息应该能帮助您确定特定应用的合适设计注意事项、尤其是在长时间在这些高温下运行时。

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Mayank Shadwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shadwani-san, 我感谢你的迅速回应。