This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:更多 Profinet 示例?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608195/am2612-more-profinet-example

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

由于工业通信 SDK 中只有一个 PN 示例、我们是否会发布更多示例? 或者从哪里可以找到更多示例?  

客户正在寻找与电机驱动相关的示例

image.png此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我们目前正在研究一个 PROFIdrive 示例、该示例将在下一个版本中提供。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    听起来不错、时间表是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    发布时间应为 4 月。 但是、PROFIdrive 示例可能仅集成在高级版本中(仍在内部讨论)。 如果是这种情况、客户 必须在 4 月份申请高级版本。

    此致、
    Kamil