This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1117:J-Link 是否与 MSPM0L1116 兼容?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608392/lp-mspm0l1117-is-the-j-link-compatible-with-the-mspm0l1116

器件型号: LP-MSPM0L1117
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1116

大家好!

J-Link 是否与 MSPM0L1116 兼容?
我已附上在 J-Link 软件中进行搜索获得的结果、因此请进行检查。
 
此致、
ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我查看了 Jlink 官方网站。 它支持 V8.10+

    此致、

    Zoey