This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:关于已解决 SYSPLL_ERR_01 的 G 系列的新版本。

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607298/mspm0g1507-regarding-the-new-revision-of-the-g-series-in-which-syspll_err_01-has-been-resolved

部件号: MSPM0G1507

大家好!

我对 M0G 系列的新修订版本有一些疑问、计划于 2026 年第 1 季度发布。
我们目前拥有的 M0G1507 器件在封装表面带有“G4"标记“标记。
在 M0G 系列的新修订版中、该标记是否会从 G4 更改为 G5?

此外、是否有任何计划发布使用 M0G 器件新修订版的 LaunchPad?
如果 LaunchPad 不会更新、是否可以获取新版本的样片?

最后、是否可以购买具有特定修订版本名称的 M0G1507?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    “G4"不“不会改变。 对于某些封装、我们会在某种标记上更新芯片版本。 如果客户选择的封装在其标记中未显示芯片版本、客户还可以通过读取器件 ID 来识别旧版本和新版本。

    此外、适用于 TI 的器件和 LaunchPad。  我们将不再生产较旧版本的器件和 LaunchPad。 关于如何处理旧库存、我们仍在讨论。   几周后您可以再次创建 E2E 帖子。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的答复。

    "G4"将“将不“不会更改。 对于某些封装、我们会在某种标记上更新芯片版本。 如果客户选择的封装未在其标记中显示裸片版本、客户还可以通过读取器件 ID 来识别旧版本和新版本。

    所以,这是否意味着不可能区分旧版本和新版本的外观,
    区分它们的唯一方法是读取器件 ID

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoey、
    我懂了。 但是、我的客户表示非常沮丧、表示这缺乏可用性。
    ‑无法通过目视检查区分各个版本、则必须在大规模‑生产线上添加器件 ID 读取步骤。
    如果有一个系统只允许购买新版本、就不会有任何问题。
    如果此类系统不存在、请将版本直观地区分开。
    按照这一速率、我们可能无法再让他们采用 TI 产品
    此致、
    ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    完全理解。 这就是我们仍在讨论如何处理旧 库存的原因。 如果您通过旧的一个,那么客户正在使用的是所有新的一个。

    无论如何、我会将反馈给我们的内部团队。 感谢您指出!

    此致、

    Zoey