This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:SDIO 和 exFAT

Guru**** 3006230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607750/rm46l852-sdio-and-exfat

部件号: RM46L852

大家好、E2E 专家:

之间的区别  SDIO 3.0 或更高版本 以及  exFAT  TI 正式支持的文件系统驱动程序。  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此 MCU 是否支持  SDIO 3.0 或更高版本 以及  exFAT  TI 正式支持的文件系统驱动程序。  [/报价]

    RM46x 没有 SD/SDIO 外设。

    从技术上讲、我们对 Hercules RM46 的要求是在 SPI 模式下连接 SD 卡。 它适用于基本存储、但它不是 SDIO、它不会为您提供 SDIO 3.0 功能。

    --
    此致、
    Jagadish。