This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2-Q1:咨询面向 HSM 的芯片组和 FIPS 3 级合规性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607814/am263p2-q1-inquiry-on-hsm-oriented-chipset-and-fips-level-3-compliance

器件型号: AM263P2-Q1

尊敬的 TI:


我们对 HSM(硬件安全模块)解决方案等产品感兴趣、包括基于 PCIe 的器件或电器型器件。
但是、我们知道、仅靠单个芯片组可能无法完全满足 HSM 器件的要求。

基于我们的理解、我们可以结合使用安全元件和 MCU 来构建 HSM 器件。
目前、我们正在寻找符合 FIPS 140 3 级要求的芯片组。
如果没有任何一个芯片组满足这些要求、我们正在探索能够使用安全元件与 MCU 结合来实现 FIPS 3 级合规性的开发方法。

在此背景下、我们联系了您、因为我们了解到 TI 的 AM263P2-Q1 提供了 HSM 相关功能。
我们也知道、有些芯片组设计用于满足 TPM 实施的要求;但是、我们的主要兴趣是开发 HSM 设备或 PCIe 类型 HSM 解决方案、而不是 TPM。

如果您可以在任何领域提供技术指导或建议、我们将非常感谢您的支持。

Minsu Park
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    TI AM263Px MCU 具有内置 MCU、您可以在此处查看器件的加密功能:

    software-dl.ti.com/.../DRIVERS_DTHE_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此背景下、我们联系了您、因为我们了解到 TI 的 AM263P2-Q1 提供 HSM 相关功能。
    我们也知道、有些芯片组设计用于满足 TPM 实施的要求;但是、我们的主要兴趣是开发 HSM 设备或 PCIe 类型 HSM 解决方案、而不是 TPM。

    我需要有关要求的更多信息、因此我可以提出进一步的建议。