This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于认证批准的 FAPI 源代码。

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600973/tms570lc4357-fapi-source-code-for-certification-approval

器件型号: TMS570LC4357

我们必须进行静态分析 (MISRA:2025) 和动态分析(声明,决策,MC/DC 覆盖范围和目标代码验证) 
 
使用 LDRA 工具套件作为软件 (TMS570LC4357 MCU) 的 TI F021 闪存 API 库将进行 RTCA DO-178C DAL A 传输 
 
认证、 因此、我请您尽快提供 TI F021 闪存 API 库的源代码、以便我们继续进行验证 
 
由 CEMILAC 认证的软件。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我向您发送了一个朋友请求、请接受该请求。 在提供 FAPI 代码访问之前、我想了解更多有关您项目的详细信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    我已接受您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了私人消息聊天框中所需的详细信息。请查看详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Deepak 的详细信息。 请通过私人消息聊天框获取有关此内容的进一步更新。