This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4 内部闪存 (SIP)- SOP strap 配置

Guru**** 2962190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606946/am263p4-q1-am263p4-internal-flash-sip---sop-strapping

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

您好、

请确认器件的 ZCZ-F(内部闪存)型号是否需要配置 SOP 信号、或者这些引脚是否为闪存芯片在内部配置。

通常用作 SOP 的引脚是否可以在复位期间向任一方向拉(根据其后续应用)、或者它们是否仍需要显示 QSPI 配置设置或保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    请确认该器件的 ZCZ-F(内部闪存)型号是否需要进行 SOP 信号 Strap 配置、或者这些引脚是否为闪存芯片在内部配置。

    是的、ZCZ-F (SIP) 需要 SOP 信号搭接。

    通常情况下、SOP 的引脚是否可以在复位期间按任一方向上拉(根据其后续的应用)、或者它们是否仍需要显示 QSPI 配置设置或保持悬空?

    在 PORz 上升沿(低电平到高电平逻辑转换)期间、对 SOP[3:0]信号进行采样。 产生的 4 位用于将引导 ROM 分支到所选的引导模式。  每个 SOP 引导模式选择信号也与 OSPI/QSPI 和 SPI 外设功能模式信号的一个子集进行多路复用。  由于这种 SOP/功能模式多路复用、在原理图和布局中必须格外小心、以确保 SOP 模式选择电阻器、跳线或开关路径的布线方式使得 SOP 模式分支不会向功能模式信号路径提供电感 PCB 跟踪残桩。 如果不注意这一点、可能会导致 OSPI/QSPI 无法正常工作。  这种 SOP 模式隔离是通过在 SOP 信号路径中包含一个 10kΩ Ω 电阻器来实现的。 需要进行隔离以防止在引导完成之前驱动 SOP 引脚、因为与 SOP 网共享的功能模式信号能够驱动 SOP[3:0]状态足够强、以破坏引导模式设置。

    有关更多详细信息、请参阅第 5 章 — AM26x 硬件的引导设计指南 (www.ti.com/.../sprabj8d.pdf

    此致、
    Mayank Shadwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ZCZ-F (SIP) 需要 SOP 信号搭接。

    即使目标引导目标是内部 QSPI、您是否完全确定这是必要的?  我认为可能是这种情况、因为任何文档中都没有提到任何例外情况、并且 QSPI 接口的 N1/N4 引脚在未连接列表中被故意省略、 但是、评估板设计 (PROC159B) 有一组隔离电阻器(表 14)可断开外部 QSPI 与 AM263P4 的连接(大概对于内部闪存型号,但我没有该构建的 BOM)、 SOP 搭接驱动发生在这些隔离电阻器之外。 例如、这与引脚 L1 的搭接不同、这是特意在隔离电阻器内部完成的。 这确实表明插针 N1/N4 可能未在评估板上驱动、具体取决于总体选项。

    我了解如何驱动引脚、只是想确认此型号仍然需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您关于 AM263P-SIP 型号的后续问题。 是、我可以确认仍然需要 SOP 搭接。 原因是器件仍需要确定在启动时要使用的引导模式。 虽然您的主要目的可能是从八进制闪存引导、但 SOP 引脚仍需要适当配置才能选择此模式。

    我应该澄清一点:AM263P-SIP 型号实际上支持内部闪存的 OSPI 接口、而不是 QSPI。  

    由于以下原因、SOP 搭接仍然是必要的:

    引导 ROM 仍在 PORz 上升沿对这些引脚进行采样、以确定引导路径
    2.在不同情况下或开发过程中可能需要其他引导模式(如 DEVBOOT 或替代配置)

    关于您提到的评估板设计 (PROC159B)、仍需要隔离电阻器和隔离缓冲器。 您可以参考此处的 SIP 参考原理图 —  https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD263P-SIP#design-files

    如果您对在设计中实现此功能有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Mayank Shadwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢此参考设计 SIP 版本的阐释和链接。

    然后、请确认需要将 SOP 引脚捆绑到 SIP 封装的“OSPI (8S)-八路读取模式“配置中。

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    是的、是这样。 对于 AM263P SIP (ZCZ-F) 封装、需要连接 SOP 引脚。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    此致、
    Mayank Shadwani