This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:使用新的 CCS 20.4.0.13_1.100 更新了 XDS110 固件、现在 UNIFLASH 无法正常工作&&#39

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH, MSPM0G3519, LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605078/tmdsemu110-u-updated-xds110-firmware-with-new-ccs-20-4-0-13_1-100-and-now-uniflash-doesn-t-work

器件型号: TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMSPM0G3519、LP-MSPM0G3519

大家好!

我有一个 TMDSEMU110-U XDS110 探针、适用于 UNIFLASH v9.1.0.5175。  我最近将 CCS 升级到了最新版本、然后需要更新 XDS110 探针固件。  之后、我无法再联系目标 MSPM0G3519 MCU。  我正在通过标签连接电缆使用 SWD I/O。  CCS 可以使用探针刷写和读取存储器、但 UNIFLASH 不再起作用、这给了我一个 DAP 连接错误、其中 UNIFLASH 报告我的 MCU 处于低功耗模式。  我知道我已正确映射所有连接器引脚、因为此探针可以与 CCS 配合使用、并且在 CCS 和 FW 更新之前可与 UNIFLASH 正常使用。

我还下载了最新的 UNIFLASH 9.4.0.5538 并得到相同的错误。  作为测试控制、我从包装盒中取出了一个未使用的 XDS110、它可与 UNIFLASH 9.1.0.5175 及其 XDS110 FW 配合使用。  请帮助、因为我时间不长、我们需要启动并运行制造流程、这需要 UNIFLASH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设它已升级到 3.0.0.41(CCS 20.4.0 附带的版本)。 我曾尝试将 CCS 20.4.0 和 UniFlash 9.4.1 与 LP-MSPM0G3519 配合使用、但没有出现任何问题。 我可以在这两种环境中进行连接、加载/闪存和运行。 我不确定 UniFlash 无法工作的原因是什么。 如果您尚未使用 CCS 所使用的同一 ccxml 文件(使用 UniFlash 中的“从现有目标配置文件创建会话“选项)、您是否可以尝试使用该文件? 如果这样做没有任何帮助、请附加您与 CCS 一起使用的 ccxml 文件、并在重新生成会话时使用 UniFlash 生成调试服务器日志。 请参阅以下文档的“缺陷报告和记录“部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AIteuKh6UsP.iRiklRLzUg__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    压缩日志并将其附加到此螺纹。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    成功使用了我的 CCS ccxml 文件!  非常感谢、这解决了我的问题。  我仍然困惑为什么需要使用新的目标配置、而之前我不必使用、但现在它可以正常工作、以便我可以继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它的帮助!

    我仍然困惑为什么我需要使用新的目标配置、而在此之前我不必使用、但现在它可以工作、因此我可以继续。

    也许可以使用该选项来编辑 UniFlash 中的配置、看看其是否都与 CCS 中 ccxml 文件中的 XDS 设置相匹配: