This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:芯片选择

Guru**** 2997820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603555/am2631-the-selection-of-chips

器件型号: AM2631
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

飞机电池 BMS
试验电路板使用 NXP S32K,C929 模型(从 C919 升级的模型)。 它具有功能安全要求 (ASILC 至 ASILD)。 我们需要检查 AM2X-Q1 或 AM6X-Q1 是否合适。

请推荐最合适的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    S32K 是一款 M7 内核 MCU、因此 am263px 是一个不错的选择。

    它支持高达 ASIL D 的安全等级。如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../AM263P4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求提供以前大规模生产并被其他航空客户使用的主芯片。  我们不知道哪一个合适。  请您看一下。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否想了解 AM263Px 的确切器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件型号也可以。 如果有其他更合适的器件型号、也没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您可以参考的另一部分:

    https://www.ti.com/product/AM2612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用程序位于飞机的 BMS 内。 它需要能够在 5000 米以上的高度运行,或具有以前在飞机上应用的历史。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在这种情况下、我建议使用 AM263P4、因为其他航空航天客户正在使用 AM263P4。