This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:查询 SysConfig VREF 模块问题:内部模式的输出文件中缺少 GPIO 配置、从而防止 VREF 控制

Guru**** 2993930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607895/mspm0-sdk-inquiry-on-sysconfig-vref-module-issue-gpio-configuration-missing-in-output-files-for-internal-mode-preventing-vref-control

器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0G3507

尊敬的 TI 支持团队:

我要报告 MSPM0 SDK 的 SysConfig 工具中似乎存在类似错误的行为。 请你就这一现象和任何建议的对策提供指导。

现象:
当根据随附的示例代码 (mspm0_sdk_2_09_00_01\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\adc12_single_conversion_vref_internal) 配置 SysConfig 时、输出文件 (ti_msp_dl_config.h) 中不包括 GPIO 设置、从而导致错误。
VREF_INTERNAL_POS_NEG.txt 

image.png

image.png

我的情况:

在我正在开发的产品中、VREF 在内部模式下使用、为了降低功耗、需要根据需要打开和关闭 VREF。 如果没有 GPIO 定义、我就无法控制这一点、这对我的应用至关重要。

您能否解释一下这种现象的原因并提出对策? 例如、是否可以手动添加 GPIO 设置或修改 SysConfig 以确保为内部模式生成这些设置?

感谢您的帮助。 我可以提供其他详细信息、例如随附的.syscfg 文件或错误日志(如果需要)。

此致、
土屋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuchiya:

    在我正在开发的产品中、VREF 用于内部模式、为了降低功耗、我需要根据需要打开和关闭 VREF。 如果没有 GPIO 定义、我就无法控制它、这对我的应用至关重要。

    我假设您将引脚配置用于 VREF 引脚:  

    默认情况下、内部上拉或下拉电阻器处于禁用状态、因此您可以将其保留为未配置、以避免冲突。 这不会影响 VREF 模块。

    B.R.

    Sal