This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:致命错误:无法从 SEC 驱动程序会话加载函数调用已中止

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, LP-MSPM0G3519, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607809/mspm0-sdk-fatal-error-failed-to-load-function-calls-from-sec-driver-session-aborted

器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3519、 LP-MSPM0G3519、 UNIFLASH

亲爱的支持者

现在、我参考了 MSPM0 MCU 开发指南、开始在 MSPM0G3519 评估板上进行开发、面临着“致命错误:无法从 SEC 驱动程序 会话加载函数调用已中止!“ 下图所示。

 

image.png

 

您能帮我们提供一些建议吗?

非常感谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我以前没有遇到过这个问题。 是否将 LP-MSPM0G3519 与板载调试器配合使用?

    您是否可以尝试其他调试器(如果有)、例如 J-Link。 另一种方法是、请尝试使用最新的 CCS 或 UNIFLASH 连接电路板以升级 XDS110 固件版本、看看它是否有所帮助。

    根据错误日志、这看起来好像您的 IAR 工具丢失了一些驱动程序文件。 我建议您尝试重新卸载并安装。

    B.R.

    Sal