This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:MCAN 接收 INTRRUPT 不会通过环回示例代码触发。

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607779/mspm0g3107-q1-mcan-receive-intrrupt-not-triggering-with-loop-back-example-code-also

器件型号: MSPM0G3107-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、 MSPM0G3107

尊敬的团队:我使用了附件文件的 MCAN 环回的示例代码、该示例代码未与 MCAN 接收中断三角合作、这是 MSPM0G3507 控制器的 TI 示例代码我将其映射到 MSPM0G3107。 请查看解决方案 asap...ti_msp_dl_config.txtempty_mspm0g3107.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    该示例使用专用的 Rx 缓冲区进行报文。

    因此、触发的中断将为:

    我可以看到中断通常在我的测试中触发。

    对于 MCAN 操作、我建议您查看以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slaaet4/slaaet4.pdf 

    B.R.

    Sal