This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:反向配置中 OPAMP 的输入阻抗

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608609/mspm0g3507-input-impedance-of-opamp-in-invertering-configuration

器件型号: MSPM0G3507

您好:

在反向配置中、我找不到有关 OPAMP 等效输入阻抗的信息。 我主要关心 1 倍增益设置、但更通用的答案可能对其他人有所帮助。 您能告诉我预期的阻抗是多少吗?

谢谢、
Matthew Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新! 在数据表的  “PGA 模式“部分中找到作为 rPGA(可编程增益级电阻)参数列出的信息。