This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:配置 ADC 和 HalCoGen

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608726/rm57l843-configuring-adcs-and-halcogen

部件号: RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、

您好:

我们将多个 ADC 连接到 ADC1。 是否更详细地介绍了我们如何根据 HalCoGen 中连接的硬件类型来配置 ADC、从而确保转换正确无误? 有些选项令人困惑。  谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny、

    ADC 基础知识入门

    在深入了解 HalCoGen 配置之前、了解 ADC 的基础知识至关重要:

    • 效率较低 :用于表示模拟信号的位数。 常见分辨率包括 10 位、12 位和 16 位。
    • 采样率 :ADC 对模拟信号进行采样的频率。
    • 电压基准 :ADC 用于将模拟信号转换为数字值的参考电压。 这可以是内部的、也可以是外部的。
    • 输入范围 :ADC 可以转换的电压范围。 这通常与电压基准相关。

    HalCoGen 配置

    HalCoGen 是用于为各种微控制器(包括 RM57L843)生成硬件抽象层的工具。 在 HalCoGen 中配置 ADC 时、您会遇到需要根据您的硬件和应用要求设置的多个选项:

    1. ADC 模块选择 :选择您正在使用的 ADC 模块(例如 ADC1)。
    2. 效率较低 :选择与应用程序要求相匹配的分辨率。 更高的分辨率可提供更精确的测量、但可能会增加转换时间。
    3. 采样率 :根据应用程序的需要配置采样率。 更快的采样率对于捕获高频信号很有用、但可能会增加功耗。
    4. 电压基准 :选择合适的电压基准。 如果使用外部基准、请确保其已正确连接和配置。
    5. 输入通道 :选择连接到硬件的模拟输入通道。 确保通道已正确映射到微控制器上的物理引脚。
    6. 转换模式 :决定转换模式:
      • 采样 :触发时执行单次转换。
      • 连续电流 :连续执行转换,直到停止。
    7. 触发源 :选择转换的触发源。 这可以是软件、硬件(例如计时器)或外部信号。
    8. 中断配置 :如果您希望 ADC 在转换完成时生成中断、请配置中断。

    具体硬件注意事项

    HalCoGen 中的配置将取决于连接到 ADC1 的特定硬件:

    • 传感器类型 :不同的传感器(例如温度,压力,光线)可能需要特定的配置,例如增益设置或特定的电压基准。
    • 信号调节 :如果您的硬件包含信号调节电路(例如放大器,滤波器)、请确保 ADC 设置与经过调节的信号兼容。
    • 阻抗方程 :确保 ADC 的输入阻抗与硬件的输出阻抗兼容,以防止信号衰减。

    文档和支持

    有关详细说明和特定设置、请参阅以下资源:

    • RM57L843 数据表 :提供有关 ADC 模块的详细信息、包括寄存器说明和配置选项。
    • HalCoGen 用户手册 :提供使用 HalCoGen 工具的指导、包括配置 ADC 的示例和教程。
    • TI E2E 论坛 :Texas Instruments 的社区论坛可以成为查找特定配置问题答案并从他人的经验中学习的宝贵资源。

    --
    此致、
    Jagadish。