This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 在 USB 上不会枚举–D1 LED 闪烁–CCS/xdsdfu 未检测到探针

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608243/tmdsemu110-u-xds110-not-enumerating-on-usb-d1-led-blinking-probe-not-detected-by-ccs-xdsdfu

器件型号: TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMS320F28034、

我正在将独立 XDS110 调试探针与 TMS320F28034 (C2000 Piccolo) 配合使用。

XDS110 显示 D1 LED 闪烁、但未在 USB 上枚举。
-在 Windows 设备管理器中不可见
- CCS 未检测到(测试连接失败)
- xdsdfu 和 dbgjtg 无法检测到探测器
-试用了 CCS v6、CCS 10.x、CCS 20.x
-尝试了不同的 PC、USB 端口、电缆
-强制 DFU 模式(插入时复位按钮)

探头似乎已通电(LED 闪烁)、但 USB 接口无法正常工作。

请求有关确认探头故障和建议更换的指导。

产品信息:

XDS110 调试探针

产品:TMDSEMU110-U

序列号:8482301886 image.png

 

 

image.png