This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0 编程:BeeProg2 是否受支持、还是需要 XDS?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610336/mspm0g3507-mspm0-programming-is-beeprog2-supported-or-is-xds-required

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: BEEPROG2、 UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

是否可以使用 BeeProg2 对 MSPM0 系列器件进行编程?
(参考:www.st.com/.../beeprog2.html)

如果不支持 BeeProg2、我们是否需要使用 XDS 调试器/编程器(例如 XDS110/XDS200)对 MSPM0 进行编程?
另外、用于生产编程的推荐编程方法/工具是什么?

谢谢你。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    BeeProg2 指示它支持此器件以及其网站上的其他 MSPM0 器件。 但是、CCS 和 Uniflash 等 TI 工具与此编程器不兼容。

    此致、
    Brian