This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:如何禁用/删除调试工程的刷写选项

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609694/mspm0-sdk-how-to-disable-remove-flashing-option-for-debug-project

器件型号: MSPM0-SDK

您好、

我们使用 CCS 进行开发。 版本:20.3.1.5__1.9.1。

这将是一个很好的方法。 它会首先刷写二进制文件、然后开始调试。  

因为我们有单独的刷写二进制文件选项。 我们想从调试工程中禁用/删除刷写选项。  

请帮助处理此申请。

 

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesha:

    在工程中、应该有一个包含.ccmxl 文件的 targetConfigs 文件夹。 右键点击该文件可以进行无工程调试。 这将打开调试会话、而不刷写器件。

    此致、
    Brian