This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM6422 SDK8.6 Linux 审核

Guru**** 2996240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609733/am6422-am6422-sdk8-6-linux-audit

器件型号: AM6422

您好:

  我们将使用 SDK8.6 的 Linux 环境。 现在、我们需要使用当前不支持的审计服务。 我们想知道如何实现此功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    您是否在谈论 Linux 审计服务“auditd"?“?

    我们可以在这些论坛上解答 TI 的特定问题(TI 器件或 TI 软件的特定问题)、但我们不支持有关 Linux 的一般问题。 我怀疑这是一个“通用 Linux“问题 — 如果是,您需要从互联网上的其他地方获得支持。

    我正在将您的线程重新分配给在安全主题方面拥有丰富经验的团队成员、以验证他们是否能够支持这一点。

    此致、

    Nick