This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:实施了 Profinet 冗余

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608893/am2432-profinet-redundancies-implemented

器件型号: AM2432

您好、

我正在使用 AM2432 与工业 SDK 11.00.00.08 中的 Profinet。

我从 Profinet 数据表 中得知、Profinet 库支持冗余 S2、并且只声明了这种类型的系统冗余。  

目前是否可以使用冗余 R1 和 R2? 是否计划实施这些功能?  

谢谢您、

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    感谢您的查询!

    我们目前不支持 R1/R2 冗余、也不在我们的短期计划中。

    此致、
    Kamil