This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:请提供 IBIS AMI 模型

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585873/am2432-please-provide-ibis-ami-models

器件型号: AM2432

您好、

客户需要 AMI 仿真模型来进行 PCIe 仿真。

你能把它提供给他们吗?

他们尝试了 sprm730e.ibs 型号、但以下针脚为 NC。

Y15    SERDES0_RX0_N       NC
Y16    SERDES0_RX0_P       NC
AA16  SERDES0_TX0_N       NC
AA17  SERDES0_TX0_P       NC

此外,他们在 sprm730e.ibs 模型中的第 56 至 58 行找到了以下注释。

您能提供 IBIS AMI 模型吗?

------------------------------------------------------------------------------------

 该文件不包含基于 SerDes 的链路的 AMI 模型。

 对于串行器/解串器仿真、请使用 Texas Instruments IBIS AMI 模型

 某些 IV 曲线包含非单调数据点。

------------------------------------------------------------------------------------

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    感谢您的查询。

    您能申请客户使用 AM64x AMI 模型并进行快速检查吗?

    实际电路

    AM64x IBIS-AMI 模型

    SPRM731.ZIP (44474 KB)- IBIS-AMI 模型
    此致、
    Sreenivasa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hideaki

    您能否确认客户是否能够使用该模型。

    此致、

    Sreenivasa.