This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P OSPI XIP 功能

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609165/am263p4-q1-am263p-ospi-xip-function

器件型号: AM263P4-Q1

您好、

我的客户具有以下与 OSPI/QSPI XIP 功能相关的问题。  您能用短语回答吗?

*1.  当一个内核在 OSPI 闪存上执行程序 (XIP) 时、另一个内核是否可以在 OSPI 闪存上执行其他程序?
当然、我们知道同时执行这些任务是很困难的。 但我们想知道两个内核的正确执行。

*2. 一个内核将数据写入 OSPI 闪存后、另一个内核是否可以在另一个 OSPI 闪存组上执行程序?

*3. 如果 AM263P OSPI 连接到 QSPI 闪存(而不是 OSPI 闪存)、“XIP 功能“是否可用?

谢谢、此致、
Hattori 先生。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还有一个问题。   

    *4. 两个内核可以访问 OSPI/QSPI 闪存的数据吗?  换句话说、在一个内核完成访问 OSPI/QSPI 闪存数据后、是否会对另一个内核进行正确操作来访问 OSPI/QSPI 闪存数据?   请告知我们。

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何反应?

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San

    对延迟深表歉意。 昨天是印度的国庆节。

    *2. 一个内核将数据写入 OSPI 闪存后、另一个内核是否可以在另一组 OSPI 闪存上执行程序[/报价]

    是的、这可以使用 FOTA 加速器(无线固件)和 RWW(写入时读取)闪存来实现。

    有关更多信息、请参阅

    [quote userid=“9465" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609165/am263p4-q1-am263p-ospi-xip-function 如果 AM263P OSPI 连接到 QSPI 闪存(而不是 OSPI 闪存)、是否提供“XIP 功能“?

    是的、XIP 可以使用 QSPI 闪存。

    两个内核是否可以访问 OSPI/QSPI 闪存的数据?  换句话说、在一个内核完成访问 OSPI/QSPI 闪存数据后、它会生成另一个内核的操作以开始

    是的、这是第一个问题的子集。 支持并发访问、因此也支持一个接一个的访问。


    此致、
    Rijohn