This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:可以在 AM2631-Q1 上使用裸机 (No OS) 实现

Guru**** 2954500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631, AM2631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610565/am2631-q1-can-a-baremetal-no-os-implementation-be-used-on-an-am2631-q1

器件型号: AM2631-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2631、

我注意到 AM2631 (No OS) 在支持的操作系统下列出了裸机、而 AM2631-Q1 不列出。 Q1 是否有任何不同之处、需要使用列出的操作系统之一、或者它是否还能够没有专用的操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    是的、AM2631-Q1 还支持裸机(无操作系统)实现、但是用户必须了解为保持 ASIL-x 要求而需要满足的任何 FuSA/ISO26262 软件要求。 另一种方式是、我们提供符合这些标准的预认证软件库、而无需用户对安全关键型实施提出额外要求。

    此致、

    Zackary Fleenor