This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:稳定 ADC 读数

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611237/mspm0g1105-stabilizing-adc-readings

器件型号: MSPM0G1105

您好:

我有一个客户怀疑 ADC 读数不稳定会导致 PCB 验证测试失败。 我建议采用以下措施来尝试稳定其 ADC 读数:

  1. 执行硬件均值计算
  2. 增加采样时间并确认其电路所需的最小采样时间

关于如何稳定 ADC 读数是否有任何其他建议或方法、或者可能出现 ADC 读数不稳定的常见原因?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这些都是对客户的好建议。 还要确保它们具有推荐的去耦电容器。

    也许看看此勘误表的权变措施是相关的还是有用的:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件均值计算也很有用。