This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:引导加载程序需要版本详细信息

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608386/tm4c129xnczad-bootloader-need-version-details

器件型号: TM4C129XNCZAD

我使用的是 TM4C129XNCZAD 控制器。 在 0x0000TH 位置、引导程序 REST 和 0x4000 应用程序代码 REST。 我使用 UART1 更新应用程序代码。

是否可以在 TI 提供的引导加载程序中插入版本详细信息。

我想通过应用程序代码访问引导加载程序版本。

我们如何才能做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    似乎没有查询引导加载程序版本的命令。 使用特定版本的引导加载程序时是否遇到问题?

    谢谢、

    -Eric Rentschler