This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:GPAMP 和 OPA 引脚冲突

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610640/mspm0l1305-gpamp-and-opa-pin-conflict

部件号: MSPM0L1305

您好、专家、

根据下面所示的比较表、MSPM0L1305 具有 1 个 GPAMP 和 2 个 OPA。

image.png

不过、某些引脚是共用的、因此无法同时使用 2 个 OPA 和 1 个 GPAMP。

我的理解是否正确? 如果是、请在器件比较表中添加注释、因为选择器件可能会造成混淆。

MSPM0L 系列中是否有允许使用 3A 的器件?

(1) 引脚 26 和 22 在 GPAMP 和 OPA 之间共用。  

(2) OPAx_IN0+和 OPAx_IN1-引脚是通用的。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    您的理解是正确的。 我将在内部向团队提出这一点、以添加一条说明共享 PIN 的注释。

    只有 2 个 OPA 可以在所有具有这些 OPA 的 MCU 上独立配置。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、请在数据表中添加注释以避免混淆。