This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 ADC0.1 引脚问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611054/mspm0g3507-mspm0g3507-adc0-1-pin-question

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我当时正在将 MSPM0G3507(VSSOP 28 引脚)用于电路板、在编码时、我发现我无法选择 ADC0.1 (PA26/1) 引脚作为 ADC 输入。

ADC0.1 引脚的用途是什么?

 image.pngimage.png

此致、
尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    要更改 ADC 通道、需要在 SysConfig 的 ADC 转换存储器配置部分中选择这些通道。

    此致、
    Brian