This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM243x Sitara™︎ μ︎ 已升级微控制器文档

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610847/am2431-am243x-sitara-microcontrollers-documentation-upgraded

器件型号: AM2431

当 AM243x SitaraTm 微控制器文档从修订版 G 升级到修订版 H 时、从“1 特性“下的“安全“部分删除了以下三个说明:

  • 安全存储支持

  • 支持 XIP 模式下 OSPI 接口的实时加密

  • 通过基于数据包的硬件加密引擎为数据(有效载荷)加密/身份验证提供网络安全支持

我想确认、这三项功能并无实际变化、而这种变化只是在描述它们的方式上而已。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiao  

    一般来说、数据表上的更新确实反映了硬件支持的内容的准确性、在某些情况下、更新还尝试阐明软件中可能支持或不支持的内容。  

    从数据表中删除这些功能是有意为之、可以更准确地表示产品。 如果您有任何受此影响的具体问题和/或用例、请随时进行跟进。  

    1) 安全存储:AM24 上没有用于此功能的片上 NVM 存储器。   

    请参阅示例回复: (+) AM625-Q1:TTE 安全存储 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    在 AM64(本质上是 AM24 + 2x A53)上、可通过 Linux 中的 OPTEE 提供安全存储。安全存储—OP-TEE 文档

    MCU+ SDK /RTOS 中没有此类等效产品。  

    2) 器件不支持 OTFA 和 XIP、通常由于需要 PHY 调优、在 OSPI 上很棘手。 最好了解您对 OSPI 的特定用例要求以及为什么需要 XIP 等?  您始终可以将加密的映像存储在闪存上、并可在器件上对其进行解密。  

    请参阅有关在 MCU+ SDK 中进行 PHY 调优的详细信息  

    AM243x MCU+ SDK:OSPI 高级驱动器 

    3. ) 这通常是在软件中完成的。 如果您有任何具体要求、请告知我们、我们可以指导 TI SDK 等中提供的内容  

    此致

    Mukul