This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:ADC 通道映射

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610738/mspm0g3519-mspm0g3519-adc-channel-mapping

器件型号: MSPM0G3519
主题: MSPM0G3218 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我有两个关于 ADC 通道映射的问题:

image.png

1/如果我要测量 VREF-和 VREF+、是否需要使用外部基准进行配置。 是否可以使用 VDD 作为电压基准、但仍可以通过这 2 个引脚测量 ADC?  

我有另一个芯片 MSPM0G3218 ,并在数据表中提到 VREF1 和 VREF2 ? 它们的含义是什么? 它是 VREF+和 VREF-  

2/如果我选择电压基准作为 MCU 电源电压、我想通道 15 读取的 ADC 值将等于电源电压。 我使用外部基准并仍然测量电源/电池监测会发生什么情况?  (我的意思是 VDD 现在不可用,或者打开芯片必须可用?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    要回答您的问题:

    1.不能使用相同的引脚来配置 VREF+和 VREF-以及配置 ADC 输入通道。 要测量 VREF、需要在 0 = VSSA = VREF-< VREF+< VDDA 范围内 、否则 只会读取 0xFF。 如前所述、这可以通过将 ADC 电压基准设置为 VDDA 来测量、但您需要将 VREF+和 VREF-信号路由到其他 ADC 通道。

    对于 MSPM0G3218、有两个单独的 VREF 模块。  其中一个可以同时采用内部和外部电压基准、而另一个只能采用内部基准。

    2.如果没有 VDDA、设备将无法通电。  我们的电源/电池监控器数据表规格是相对于使用外部 VREF 得出的。

    此致、
    Brian