This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610844/ccstudio-theia-ccs

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: LP-AM263P

IDE 详细信息

CCS 版本:20.4.1.4__1.10.1

默认 VS Code API:1.102.3

我正在使用 TI-CLANG 工具链为 LP-AM263P 电路板构建应用程序、编译突然终止、而不会在 IDE 控制台上显示错误。

下面是控制台转储:  

build_log.txt 

编译始终在该 SDK asm 文件“kernel/nortos/DPL/r5/boot_armv7r_asm.S"上“上终止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    构建过程始终终止于此 SDK asm 文件“kernel/nortos/DPL/r5/boot_armv7r_asm.S"。“。 

    该文件构建良好。 问题是 main.c 中的所有构建错误导致工程编译无法链接。 请解决这些构建错误、然后继续。

    谢谢

    Ki